Skip to content

Fibox polycarbonat eller
rustfrit stål?

VI HAR UDFORDRET STÅLSKABET OG SKABT 10 FORSKELLIGE VIDEOER, SOM BERØRER EN RÆKKE EMNER, DER ER VÆRD AT TAGE HØJDE FOR, NÅR MAN SKAL BESLUTTE, HVILKEN TYPE KAPSLING MAN SKAL ANVENDE TIL SIN APPLIKATION.

Traditionelt set antages det, at det kun er stålskabe, der kan klare opgaven i visse omgivelser. I nogle tilfælde kan dette være sandt.
Derfor har vi besluttet at udfordre stålkabinettet i videoerne forneden med henblik på at fremhæve, at der er langt større fordele ved at anvende kabinetter af polycarbonat fra Fibox til netop din applikation.
Plast kan have et dårligt ry, men Fibox-kabinetter er designet til at holde i årtier og er også fuldt genanvendelige.
Uden at afsløre alt for meget, opfordrer vi til at se videoerne nedenfor med henblik på at fastslå, hvilket materiale, der er det mest hensigtsmæssige at bruge.

Forneden er en liste over de emner, der bliver berørt i de forskellige sammenligningsvideoer.

 

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Pris

Ved valg af kabinetter og kapslinger kan prisen spille en væsentlig rolle. Polykarbonat-kasser fra Fibox er uden tvivl en mere omkostningseffektiv mulighed. Tjek første video ud i vores sammenligningsserie og se, hvordan Fibox polykarbonat udkonkurrerer kabinetter i rustfrit stål.

Kort fortalt:

  • Fibox polykarbonat-kabinetter er typisk to eller tre gange billigere end kabinetter i rustfrit stål

  • Prisen på produktet er aldrig det eneste, man bør tage højde for. Faktorer som miljø- og installationskrav bør også overvejes. Mere om dette følger i de næste videoer

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

 

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Slagfasthed

Hele formålet med kabinetter og kapslinger er at beskytte det elektriske- og elektroniske udstyr installeret i kassen. Oftest ville man måske tro, at der er intet der slår rustfrit stål, når det kommer til slagfasthed. Men forholder det sig virkelig sådan? Se videoen til højre og find ud af det!

Kort fortalt:

  • Fibox ARCA-kabinetter har en IK-klassificering på IK10, som er den samme som ved rustfrit stål

  • Polykarbonat-materialet fra Fibox er meget elastisk, og udvendige stød buler ikke overfladen på samme måde som på kabinetter fremstillet af rustfrit stål

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
KORROSION

Fugt og krævende omgivelser skader enhver kapsling, men hvordan forholder det sig lige med korrosion?
Fokuspunktet for video tre i vores sammenligningsserie er korrosion, og derfor sættes her et ARCA-kabinet fra Fibox og et kabinet i rustfrit på prøve for at se, hvilket materiale, der klarer sig bedst.

Kort fortalt: 
 
  • Polykarbonat fra Fibox tåler ekstremt dårligt vejr og tunge forhold med næsten ingen skade

  • Begge kabinetter klarer sig godt, men stål ruster i meget korrosive miljøer

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
UV-Resistens

Ofte bliver kapslinger og kabinetter udsat for direkte sollys, og vi ved, at UV-stråling er dårligt for os alle. Det vedrører selvfølgelig også kapslinger og kabinetter. I denne video sætter Henkka polycarbonat-skabe fra Fibox og rustfrit stål på prøve.

Kort fortalt:

  • Polycarbonat-kabinetter fra Fibox har været igennem diverse tests, blandt andet en simuleret vejrtest svarende til 25 års vedvarende UV-stråling med henblik på at anslå UV-ydeevne og materialeadfærd under hårde- og barske UV-forhold

  • Kun minimal farveændring hvad angår polycarbonat-kabinetter fra Fibox mens holdbarheden ikke alene bliver bibeholdt, men bliver stærkere efterhånden som UV-eksponeringen stiger

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Installation

Som elektriker har du højst sandsynligt installeret og monteret en kapsling eller to. Og du kan nok godt nikke genkendende til, at udover det faktum, at kasserne skal være så effektive som muligt, skal installationen af dem lige såvel være nem og hurtig.

Kort fortalt:

  • For installatører er polycarbonat-kabinetter fra Fibox meget nemmere at installere end dem i rustfrit stål

  • Vi ved alle, at tid er penge. Kan installationen udføres hurtigt sparer du både tid og energi, og derfor er det den ideelle løsning at gøre ligesom Henkka i videoen og vælge polycarbonat fra Fibox

  • Materiale spiller en stor rolle i forhold til installation af kapsling, og polycarbonat-kasser fra Fibox er meget lettere end kasser i rustfrit stål

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Bearbejdning

Bearbejdning af kabinetter og kapslinger er noget, som installatører ofte er ude for. Jo nemmere det er at tilpasse kapslingen, jo bedre en oplevelse er det og derved kan tid og penge spares.

Kort fortalt:

  • At du med Fibox polycarbonat-kapslinger sparer tid, kræfter og penge

  • Sammenlignet med rustfrit stål er polycarbonat fra Fibox let at tilpasse med værktøjer som en almindelig boremaskine, når ledninger og kabler kan komme fra alle retninger

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Elektrisk isolering

Elektrikeren Henkka har ret, når han siger, at elektricitet er farligt, især hvis man ikke er forsigtig. Hvilket kabinet vil han vælge i forhold til elektrisk isolering?

Kort fortalt:

  • Selvom et kabinet i rustfrit stål er designet til at isolere elektricitet, er polycarbonat fra Fibox stadig en mere sikker løsning

  • Fibox ARCA-kabinetter eller ethvert andet polycarbonat-kabinet fra Fibox vil under ingen omstændigheder lede elektricitet

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Vedligeholdelse

Kabinetter og skabe i både rustfrit stål og polycarbonat er næsten vedligeholdelsesfrie. Begge er fremragende til udendørs forhold.

Kort fortalt:

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Vægt

Kapslinger med en lettere vægt er gunstige på mange måder, i første omgang er de velegnede for installatørens ryg, når man eksempelvis sammenligner med stål.
Rent logistisk har letvægtsskabe også en betydelig fordel, når det kommer til at spare penge, og CO2-aftrykket bliver ovenikøbet også lavere.

Kort fortalt:

  • Der er penge at spare, når polycarbonat-kabinetter fra Fibox sendes rundt i verden i stedet for kabinetter i rustfrit stål

  • Polycarbonat kabinetter fra Fibox er nemmere at installere, meget ubesværede at bære rundt på og har lavere logistikomkostninger

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Fibox polycarbonat vs.
rustfrit stål:
Konklusion

Vi runder af med den 10’ende og sidste video af vores polycarbonat vs. stål-serie, hvor det er tid til at finde ud af, hvem der vinder Henkkas ultimative sammenligningsudfordring!

Kort fortalt:

  • Fibox polycarbonat vinder i henhold til pris, installation, bearbejdning, elektrisk isolering og vægt

  • Det står uafgjort med hensyn til slagfasthed og korrosion

  • I de fleste tilfælde giver det altså mere mening, at bruge polycarbonat-kasser fra Fibox og erstatte stålkabinettet

    Se hele udvalget af Fibox-kabinetter her

Bør jeg udskifte rustfrit stål med polycarbonat?

Hvis du gerne vil vide mere om polycarbonat-kabinetter fra Fibox og de mange fordele ved at bruge dem, tager vi med glæde en uforpligtende snak om dine behov og din applikation for at finde frem til en passende løsning.