Skip to content

LA TOUR EIFFEL DE PARIS

 

Localisation : Paris, France
Année : 1889, utilisation FIBOX depuis 2014
Monument Historique  7 millions de visiteurs par an, le monument payant le plus visité au monde.

famille de produits :
Fibox Euronord
Fibox SOLID
Fibox MNX

 

Contact:
Philippe PERRET
philippe.perret@fibox.com
+33 6 74 34 17 39

LA TOUR Eiffel

La Tour Eiffel est une tour de fer puddlé, implantée sur le Champs de Mars (dans le 7ème arrondissement) de Paris, en France. Elle porte le nom de l'ingénieur Gustave Eiffel, dont l'entreprise a conçu et construit la tour.

Surnommée la "Dame de Fer", elle a été construite de 1887 à 1889 comme la pièce maîtresse de l'Exposition Universelle de 1889. Critiquée initialement par certains des plus grands artistes et intellectuels de France pour son apparence, elle est devenue une icône culturelle mondiale et l'une des structures les plus reconnaissables au monde. 6,9 millions de personnes y sont montés en 2015. La tour a été classée Monument Historique en 1964 et Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1991. 

La tour mesure 330 mètres de haut, soit environ la même hauteur qu'un bâtiment de 81 étages et est la plus haute structure de Paris. Sa base est carrée et mesure 125 mètres  de chaque côté. Lors de sa construction, la Tour Eiffel a dépassé le Washington Monument pour devenir la plus haute structure artificielle au monde, un titre qu'elle a détenu pendant 41 ans jusqu'à l'inauguration du Chrysler Building à New York en 1930. C'était la première structure au monde à dépasser à la fois les 200 mètres et les 300 mètres de hauteur. En raison de l'ajout d'une antenne radiodiffusion au sommet de la tour en 1957, elle est maintenant plus haute que l'édifice Chrysler de 5,2 mètres. A l'exclusion des émetteurs, la Tour Eiffel est la seconde structure autonome la plus haute de France après le Viaduc de Millau.

Fibox has a part in the daily life of the tower: Fibox Euronord was used to dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Video


Découvrez comment les boîtiers Fibox fonctionnent dans la tour. Nous avons également interrogé le responsable électrique de l'attraction pour connaître les spécifications nécessaires à la structure,  ce qu'il faut pour tout mettre en marche et de quelle façon FIBOX peut  lui apporter son aide.