Skip to content

Fibox - Enclosing Innovations

Fibox er ledende inden for kapslingsløsninger, og vi sætter design og innovation på forkant med alt, hvad vi gør. Med vores nordiske rødder og hovedkvarter i Finland, har vi siden 1966 skabt robuste og brancheførende produkter og løsninger, der beskytter fordelingstavler, kontrolsystemer og elektroniske enheder mod virkeligheden af deres barske omgivende elementer og miljøer.


 

Vores kunder og partnere

Vi værdsætter vores kunder, og vi ser gerne, at vores kunderelationer udvikler sig til årelange partnerskaber.

Vores industrier

Fibox opererer i de mest udfordrende miljøer og industrier. Vi sætter en dyd i at skulle beskytte vitale enheder og styresystemer - dag for dag, år for år og årti efter årti.

Læs mere!

Nyheder

VI UDSTILLER PÅ AUTOMATIK-MESSEN

Den 10. - 12. september løber dette års Automatik-messe af stablen, og som altid står vi klar til at præsentere dig for vores nyeste innovationer og...

Mød Fibox på dette års Hannover-messe!

Som de seneste mange år vil Fibox igen i år være at finde på Hannover-messen i Tyskland. Fibox-skabe er designet til at beskytte komponenter i årtier...

REFERENCES

Previous slide

GLITTERING EIFFEL TOWER

The Fibox MNX range of IP67 polycarbonate weatherproof industrial enclosures is considered ideal for those heavy-duty applications where a robust yet aesthetically pleasing product is required.

That is why the FIBOX MNX range was chosen to house the prestigious lighting scheme on one of the worlds most recognizable and visited landmarks… THE EIFFEL TOWER.

By working closely with the tower’s lighting design team, FIBOX was able to offer a tailored solution exactly to specification. This included a specially moulded cover to optimize light output, and a neutral-coloured base to help make the lighting installation as unobtrusive as possible. In total, 22,000 enclosures were installed, each housing a single lamp. The effect is truly stunning!

 

Utö island

The oldest Fibox enclosures are located in Utö island in Finland. They were installed in 1971.

The Baltic sea offers wide range of harsh conditions that protective enclosures need to face. Cold winters and warm summers with direct UV-radiation. Salty sea makes environment also corrosive therefore Fibox enclosures have been optimal solution for long life time use.

 

 

 

 

 

Incheon Bridge

The Icheon Grand Bridge is South Korea’s longest spanning cable-stayed bridge and the fifth largest in the world.  The bridge was opened in October 2009 and connects Incheon Airport to Songdo.

Fibox enclosure products are being used to control bridge safety applications.

 

 

 

 

 

Next slide

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, har brug for yderligere information eller gerne vil have et tilbud, så kontakt os endelig!

Kontakt os

Indlæg

Previous slide
Next slide

FIBOX POLYCARBONAT VS. RUSTFRIT STÅL

Hvad er bedst - polycarbonat fra Fibox eller rustfrit stål? I følgende 10 vidoer sammenlinger elektrikeren Henkka kapslinger fremstillet i henholdsvis stål og polycarbonat med henblik på pris, slagfasthed, korrosion, uv-resistens og meget mere.

Se mere

Fibox forsyningsskabe til ladestandere

Vejskabe, forsyningsskabe, gadeskabe... kært barn, mange navne. Uanset hvad du kalder dem, er vores gade- og teknikskabe det sikre valg til indkapsling af forsyningstavler til ladestandere.

Se mere